This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD77:询问 SN65HVD77

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD77, SN65HVD76

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780169/sn65hvd77-ask-about-sn65hvd77

器件型号:SN65HVD77
主题中讨论的其他器件: SN65HVD76

您好、支持团队、

 

我的客户想要了解 SN65HVD77的电流消耗、如下所示:

 

是"图13。 以 d/s 为单位的 SN65HVD76、SN65HVD77电源电流与信号速率间的关系"包含了"图2。 驱动器差分输出电压与驱动器输出电流间的关系"、单位为 d/s?

 

如果是、客户希望知道实际电阻值。

 

非常感谢您的帮助。

 

此致、

丸山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izumi、

    是的、图13中的电源电流包括负载电流。 负载电阻为60欧姆。 有关功耗估算的更多详细信息、请参阅此 博客。 如果您有更多问题、请告诉我。 此致、

    Hao