This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:引脚间距为0.5mm 的类似器件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780301/tusb542-similar-device-with-0-5mm-pin-pitch

器件型号:TUSB542

您好!

从下面我之前的 E2E 帖子的背景来看、我正在寻找引脚间距为0.5mm 的 TUSB542类型器件。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/773536/2866168#2866168

我们有这样的器件吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oba-San

    遗憾的是、我们没有引脚间距为0.5mm 的器件。 我们只有引脚间距为0.4mm 的器件。

    谢谢
    David