This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09:在反极性情况下

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780307/tpd1e10b09-on-the-case-of-reverse-polarity

器件型号:TPD1E10B09

TPD1E10B09的数据表在第8页和第10页上描述为"将引脚1放置在信号线上"。

当连接反极性(信号线上的引脚2)时、会出现什么问题?

我认为 TPS1E10B09没有极性、反向没问题、对吗?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正确的做法是、由于这是一个双向器件、因此可以在信号线上以任一极性放置它。