This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:IEC 认证数据

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779764/tpd4s012-iec-certification-data

器件型号:TPD4S012

大家好、客户希望获取 IEC61000-4-2和 IEC61000-4-5的认证数据。 您能不能支持这样的信息! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件根据这些规格进行了测试、我们通过了数据表中的级别。 IEC 标准是一个系统级标准、因此、对于知道器件将保护其系统的客户、他们必须在系统中对其进行测试。