This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111EVM:SMA 至 SATA 连接器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111EVM, SN75LVCP600SEVM, SN75LVCP601EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779323/ds125br111evm-sma-to-sata-connector

器件型号:DS125BR111EVM
主题中讨论的其他器件: SN75LVCP600SEVMSN75LVCP601EVM

大家好、

EVM 中是否有 SMA 至 SATA 连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    DS125BR111EVM 仅具有 SMA 连接。  SATA 连接器的适配器需要从其他来源在线购买。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    以下两个问题:

    1.我们是否有任何具有 SATA 连接器输出的单通道 SATA 转接驱动器/重定时器?
    2.对于 SN75LVCP600SEVM、我们是否有 eSata 输出和 eSata 转 SATA 电缆?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    SN75LVCP601EVM 具有一个带有 SATA 连接器的单通道接口。

    有电缆可在 eSATA 和 SATA 之间转换、可在互联网上订购。

    此致、

    Lee