This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:集线器复位设计

Guru**** 2763645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779655/tusb8041-hub-reset-design

器件型号:TUSB8041

您好吗 、请确认以下有关集线器复位设计的问题。

1. GRSTz 上活动 L 的最大允许电压为0.8V? 如果电压为1V、集线器是否处于复位状态、有一段时间、该怎么办?

2.我在 EVM 板上看到 GRSTz 引脚连接到1uF 电容器、这意味着主机将无法通过 GRSTz 引脚复位集线器。 我们想知道集线器是否功能不正常或与主机的连接中断(例如 由于 ESD 事件),是否有一种机制能够检测到这种情况并进行热复位 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YF、

    如果电压为1V、则 GRSTz 处于未定义状态。
    2.如果出现错误情况、USB 主机可以对集线器执行 USB 复位、但不能使用 GRSTz 进行硬复位。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    软件复位是否可能无法正常工作、但需要硬件复位、我的意思是不使用 GRSTz 是一种常见的设计?

    另一个问题、请帮助我确认。 允许流经 GRSTz 内部上拉电阻器的最大电流是否为250uA? 该上拉电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YF、

    否、除了上电时、通常不会对集线器生成硬件复位。

    GRSTz 引脚具有250uA 的内部上拉电阻或13.2K 的最大强度。

    此致、
    JMMN