This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:59引脚(DOUTTXN)和60引脚(DOUTTXP)的实际波形

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779819/tlk1501-actual-waveform-of-59pin-douttxn-and-60pin-douttxp

器件型号:TLK1501

大家好、

 

如果您有任何数据、能否发送59引脚(DOUTTXN)和60引脚(DOUTTXP)的实际波形?

因为、我们需要一个参考波形。


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaro-San、

    遗憾的是、我们没有可用的波形捕获。 如果您对输出有任何疑问、请立即与我们联系。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru