This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2.0高速可接受的使用?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780042/usb2-0-high-speed-acceptable-use

器件型号:TPD2EUSB30

我在 TPD2EUSB30的数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd2eusb30a.pdf 中的"布局示例"中看到 、我可以将 TPD2EUSB30ADRTR 用于 USB 2.0线路、但在任何文档中、我都找不到可以接受的、并且指定可以与 USB 2.0配合使用的选项。 我希望澄清一下、此器件的布局示例中显示的 USB 2.0线路使用情况是可以接受的、也是最佳的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此器件可用于 USB2.0。