This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:适用于 DRP 应用的 VBUS 电容器

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779737/tusb320lai-vbus-capacitor-for-drp-application

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

大家好、

我知道 TUSB320LAI 是比 TUSB320新的器件、也是推荐的器件。
关于 DRP 应用的 VBUS 电容器、我在 下面找到了 TUSB320LAI 和 TUSB320之间的不同原理图。

TUSB320LAI




TUSB320


1)
  如果在系统 VBUS 上设置了150uF、TUSB320LAI 似乎不需要启用/禁用150uF 电容器的 FET。
我的理解是否正确?

2)
如果1)正确、TUSB320是否需要 FET?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当为 UFP 时、必须隔离150uF 大容量电容器。 FET 只是一种隔离方法