This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:未使用的引脚

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779756/tca8418-unused-pins

器件型号:TCA8418

您好!

根据数据表2018年6月修订第3页、未使用的引脚应通过上拉电阻连接到 Vcc。

不能屏蔽用于键矩阵的行和列引脚、而忽略其余的内容吗?

本产品不是电池供电的、因此不存在电源问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viggo、

    未使用引脚的问题应该被连接至 Vcc、这是因为如果一个输入保持悬空的话、会发生击穿电流。 这会导致更高的电流消耗(更高的 ICC)、因此、如果您未使用电池供电、这一点就不是问题。  

    在侧注中、您可以使未使用的行/列启用它们自己的上拉电阻器。 (将未使用设置为 GPIO 模式、然后将 GPIO_Pull upx 寄存器设置为启用)

    谢谢、

    -Bobby