This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:通道0至通道1的开关时序

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779648/pca9545a-channel-0-to-channel-1-switching-timing

器件型号:PCA9545A

你好

     客户使用 PCA9545A 切换 I2C 通道0和通道1。 通道0至通道1之间的开关时序约为100us。 从通道0到通道1有任何时序规格限制吗? 100美元有风险吗? 谢谢你。  

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick、


    I2C 标准有一个被称为 tBUF 的参数、此参数是一个停止和启动条件之间所需的时间。 对于标准模式(100kHz)、最短时间为4.7uS、而快速模式(400kHz)为1.3uS。


    由于两种速度都比100us 高、因此等待100us 是可以的。 该器件仅需要在激活通道之前看到停止条件。


    谢谢、

    -Bobby