This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:电缆选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, DS16EV5110A, DS16EV5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780011/ds16ev5110a-cable-selection

器件型号:DS16EV5110A
主题中讨论的其他部件:TFP410DS16EV5110

尊敬的 TI 专家:

我现在使用 的是 DS16EV5110A 与 TFP410协同工作、

 我发现了一个问题、即当电缆长度为10cm,时、它可以正常工作。

 当电缆长度为50cm 时、HDMI 屏幕~无输出

TFP410的输出信号为1080p、HDMI、我使用的电缆不 是专用 高速电缆、而是普通 的 AWG30

 我是否应该改为高速电缆?您有什么建议?
顺便说一下,"均衡器升压控制"的含义是什么?
 我认为这意味着驱动能力、但当我设置寄存器时、它们没有变化~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qianqian、

    1)。 根据您的描述、您的50cm 电缆似乎具有太大的损耗、并且器件均衡器设置不适用于此50cm AWG30电缆。 您可以进行两个实验:

    1)。 假设二月份引脚拉高、请确保您完成 BST_0、BST_1和 BST_2引脚的全部8个设置。 我不确定是否有示波器、但您可以观察不同设置的效果、并尝试选择可提供最大眼图张开度的设置。

    2)。 第二种选择可能是使用具有更低插入损耗或更高质量的50cm 电缆。 或低于 AWG30的监测计设置。

    我不确定您是否看过使用带 AWG28电缆的 DS16EV5110的应用手册。 以下是指向此应用手册的链接。 请注意图5。 您可以要求您的电缆制造商满足或超过此电缆插入损耗。

    http://www.ti.com/lit/an/snla095b/snla095b.pdf

    此致、Nasser