This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:当显示端口源使用 SSC 时、DP 重定时器模式下的 SN65DP159是否执行某种去纹?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779847/sn65dp159-does-the-sn65dp159-in-dp-retimer-mode-perform-some-sort-of-despreading-when-the-display-port-source-is-using-ssc

器件型号:SN65DP159

尊敬的 TI:

在显示端口重定时器模式下使用 SN65DP159时、我有一个问题、如文档 SLLA358中所述。  当显示端口源正在使用 SSC 时、此模式下的 SN65DP159是否执行某种去色?

此致、

Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guido

    DP159将从 DP 源通过 SSC。

    谢谢
    David