请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB211 团队、
您是否会建议 EQ 级别的校正强度
禁用<level 3 <level 0 <level 1 <level 2 (MAX)
它们是否按此顺序?
如果眼图在2级未打开、则在该 IC 上不会进行进一步校正
这是不是不可能的?
此外、我认为还有另一个器件 TUSB212IRWBR、
该 EQ 等级的最大值是否可以大于 TUSB 211的2级?
谢谢
此致、
Shidara