This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:EQ 等级强度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779828/tusb211-eq-level-strength

器件型号:TUSB211

团队、

您是否会建议 EQ 级别的校正强度
禁用<level 3 <level 0 <level 1 <level 2 (MAX)
它们是否按此顺序?
如果眼图在2级未打开、则在该 IC 上不会进行进一步校正
这是不是不可能的?

此外、我认为还有另一个器件 TUSB212IRWBR、
该 EQ 等级的最大值是否可以大于 TUSB 211的2级?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara

    请查看此应用手册表1、如果您有任何其他问题、请告知我。  

    谢谢

    David