This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:N/P 对之间的交换

Guru**** 2538240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779562/ds280df810-swapping-between-n-p-pairs

器件型号:DS280DF810

对于单个对、此部件是否允许进行 p/n 交换? 那么、在通道0上、我能否将_p 信号路由到_n 引脚 、并将_n 信号输出到_p 引脚? 我知道您可以交换通道(例如通道0和1)、但不确定我是否可以在同一通道内相互交换 n/p 对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    在输入和/或输出侧交换 P/N 以获得更好的布线方式是没有问题的。  如果需要反极性、也可以在内部对器件进行编程。   

    从数据表中:

    9.3.12输出驱动器极性反转

    在某些应用中、可能需要反转重定时器传输的数据的极性。 反转

    数据极性、读回前体、主体和后体抽头的 FIR 极性设置、然后进行反转

    这些位。

    此致、

    Lee