This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:SN75LVCP601的 IBIS-AMI 模型请求

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779609/sn75lvcp601-request-for-ibis-ami-model-for-sn75lvcp601

器件型号:SN75LVCP601

您好!

我计划在 SN75LVCP601项目中进行设计、以驱动 SATA-3信号。

在中进行设计之前、我需要验证它是否可以通过 SI 仿真满足信号质量要求。

我在 TI 网站上仅找到了该器件的 hspice 模型。

我的工具无法接受 hspice。  采用 IBIS-AMI。

请向我发送适用于 SN75LVCP601的 IBIS 模型。

此致、

董金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong Kim:

    我直接向您发送了 IBIS-AMI 模型。  如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Lee