This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:DS90UB934-Q1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779709/ds90ub934-q1-ds90ub934-q1

器件型号:DS90UB934-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

如何在 ALP 中使用裕度分析工具以及 USB2ANY 电缆的连接位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看以下链接下的裕度分析工具用户指南和934 EVM 用户指南。 这里有所有详细信息。

    www.ti.com/.../technicaldocuments

    此外、在934 EVM 上、您还有一个嵌入式 USB2ANY 控制器、因此您可以在 PC 和 EVM 之间直接连接 USB 电缆。