This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:内部终端 RID

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779640/sn65lvds822-internal-termination-rid

器件型号:SN65LVDS822

您好!

我对 RID 有疑问。

当我将模式14设置为低电平(4通道)时、所有输入 LVDS 端子都具有内部端接 RID。

当我设置模式14 =高电平(双通道)时、通道 A1和 A3没有内部端接 RID。

上述理解是否正确?

我们的客户在模式14 =高电平时使用 SN65LVDS。

客户应如何设置未使用的引脚(A1和 A3)?

因此、我想知道 A1和 A3处有内部端接。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki-San、

    有关如何处理所用 LVDS 数据通道的说明、请参阅数据表的第9.3.1节。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    感谢您的快速回复。
    我看到了 DS 的第9.3.1节。
    图12和13描述了两种情况。
    客户应使用哪种方法?
    在双通道设置中、A1和 A3输入的内部终端如何?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    哦、我看到您对 RID 的看法。 SWaP 引脚控制 RID 是否已连接(请参阅数据表中引脚功能表中的引脚45)。 因此、他们可以根据交换引脚连接选择图12或图13。 例如、如果 SWaP 为低电平、则使用图12。

    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    我明白了。
    它与交换引脚相关。

    谢谢、
    Naoki Aoyama