This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:环路滤波器的 CAP

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778681/lmh1983-cap-for-loop-filter

器件型号:LMH1983

大家好、
请允许我向您询问我们客户的一些问题、如下所示:

1。
我们可以看到数据表中的描述为"9.2.1.1.2环路滤波电容器"、建议使用钽(或薄膜)电容器来避免压电效应、而不是陶瓷电容器。
由于内部原因、我们的客户无法使用钽(或薄膜)电容器、因此他们现在正在考虑使用电解电容器作为替代方案。
如果您有任何疑问、请告诉我们您的注意事项吗?

2.
我了解到 PLL 源的输出引脚可通过 I2C 进行互换、如下所示:

      寄存器设置: 0x09 [3:0]

                                           0000 (默认值)    ->   0100

                  输出         引脚 源
                  CLKout2+/-     PLL2 (默认值)    ->   PLL3
                  CLKout3+/-     PLL3 (默认值)    ->   PLL2

正确吗?


此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    1)我已经看到风扇的噪声/振动会在10Hz 至200Hz 范围内产生杂散。 我从未确认过它是环路滤波电容器还是其他一些机制、但这是机械噪声可能影响您的系统的示例。 如果您必须使用陶瓷电容器、请使用质量最高的电介质并尝试使用额定电压最高的电容器。
    -注意:某些频率偏移中的杂散可能不会影响系统性能,具体取决于您的系统。
    另外、请参阅第149页的 Dean 的 PLL_book (打印编号为143)、《电容电介质吸收对相位检测器杂散的影响》。

    2)回答正确。 有一个交叉点多路复用器可实现这种灵活性。 请参阅第12页的图、其中(抽象地)显示了交叉点多路复用器。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothime-San、
    非常感谢您的回复。

    您评论"如果您必须使用陶瓷电容器、..."、但我们的客户正在考虑使用电解电容器。
    电解电容器是否也存在同样的问题? 或任何其他问题? (例如阻抗的影响,tanδ……)

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电解电容器由于泄漏电流较高、因此不能很好地用于环路滤波器。

    73、
    Timothy