This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:SN65HVD888 A/B 接口外部保护电路的问题

Guru**** 2836410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888, SN65HVD73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779452/sn65hvd888-questions-for-sn65hvd888-a-b-interface-external-protection-circuits

器件型号:SN65HVD888
主题中讨论的其他器件: SN65HVD73

各位专家:

我们的客户希望将 SN65HVD888与以下外部 ESD 和浪涌保护电路配合使用、您能帮助检查它是否足够、或者我们有更好的可靠性建议吗?

客户的 RS-485外部电路:

随附了相关的外部元件数据表:

e2e.ti.com/.../1381820_2D00_SMBJ6.5CA.pdf

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacky、

    保护看起来很好。 请正确选择参数、以便组合能够按照您的需要工作(有时比较棘手)。 SMBJ6.5CA 是单向二极管、我确定为什么 V205和 V206 (V204也是)放置在同一方向。 通常、我们建议 SM712的工作电压范围为-7V 至12V、适合 RS-485工作。 有关 TVS 的放置、请参阅 SN65HVD73数据表的图37。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao