This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:正常运行时的电源电流

Guru**** 2925910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779527/max3243e-supply-current-at-normal-operation

器件型号:MAX3243E

大家好、

MAX3243EIDBR 数据表仅显示空载条件下的电源电流。

您能帮助确认正常运行时的最大 ICC 吗? (VCC=3.3V)

我们需要估算额定功率。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    最大 ICC 取决于应用程序的数据速率和负载。 您可以参阅有关 功率耗散 计算的博文、并使用该数据进行估算。 诀窍是您可以将容性负载转换为电阻负载。 如果您知道您的最大负载(最小阻抗)、则可以增大电流消耗。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao