This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:DS100KR800是否支持 AN 协议? DS100KR800是否支持10.9375GHz?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779378/ds100kr800-does-the-ds100kr800-support-the-an-protocol-does-the-ds100kr800-support-10-9375ghz

器件型号:DS100KR800

DS100KR800是否支持 An 协议?
2. CTM 背板应运行 HIGI 协议,最大速率将达到10.9375G。 KR800能否支持它?  还是必须使用 DS125KR820?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seasat、

    DS100KR800和 DS125KR820均允许链路训练通过。 DS125DF820将具有更高的线性度和带宽。

    此致、Nasser