This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:EN 引脚、应施加哪种电压?

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779342/tca9617b-en-pin-which-voltage-should-be-applied

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件:TCA9517

我们可能在您的数据表中的原理图中发现器件 TCA9617BDGKR 错误。  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9617b.pdf

EN 引脚放置在数据表第一个图中的 VCCA 侧或 I2C 主器件侧。

在数据表的稍后部分、我们可以找到该图:

在这里、我们可以看到 EN 未连接到 VCCA、而是连接到 VCCB。  

下面是我的问题:

那么、如果我将 EN 引脚连接到+3.3V (VCCA)并且 VCCB 为+5V、那么该器件会发生什么不良情况吗?它是否按其指定的行为运行?

当主器件 (VCCA 侧)而非从器件(VCCB 侧)触发更有意义时、为什么 EN 引脚在内部连接到 VCCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    "那么、如果我将 EN 引脚连接到+3.3V (VCCA)并且 VCCB 为+5V、那么该器件是否会发生任何不良情况?"

    尽管使能引脚上的3.3V 电压略低于使能端的70% VccB 值、器件仍有可能继续工作。 一个小缺点是泄漏电流将通过内部上拉电阻器从 VccB 流向 VccA。

    '当主器 件(VCCA 侧)而非从器件(VCCB 侧)触发更有意义时、EN 引脚为何在内部连接到 VCCB?'

    该器件是双向的、B 侧的主 CAN 侧和 A 侧的从 CAN 侧、该器件仍可正常工作。 TCA9617B 将内部上拉电阻连接到 VccB 的原因是使能基准使用 VccB 的30%和70%来禁用和启用。 这是从 TCA9517中借用的、因为两个器件相似、而 TCA9517是该器件的构建块。

    谢谢、

    -Bobby