This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:tps25810 + MUX 问题

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779252/tps25810-tps25810-mux-question

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212

您好、Sirs、

我想知道我们是否遵循 TPS25810图15,但 HD3SS3212 B0+/-和 C0+/-交换 、 B1+/-和 C1+/-交换。

tps25810是否仍能放置正确的/POL 极性来控制 HD3SS3212 SEL 引脚? 这是主板 DFP 应用程序。 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    对于此原理图、TPS25810可采用正确的/POL 极性来控制 HD3SS3212 SEL 引脚。 POL 的输出 取决于哪个 Type-C CC 引脚连接到 CC 线路、  只要 CC1、CC2连接到 TPS25810、/POL 就能正常工作。

    此致、

    Kevin