This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:输出压摆率和发射要求

Guru**** 2928090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HGV, TCAN1051HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778592/tcan1051hgv-output-slew-rate-and-emission-requirements

器件型号:TCAN1051HGV
主题中讨论的其他器件: TCAN1051HV

大家好、

我对 TCAN1051HV 或 TCAN1051HGV 有几个问题。  

  1. 输出的压摆率是多少?  
  2. 是否需要采取任何特殊措施来满足排放和抗扰性要求?  

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    尽管未指定压摆率、但您可以在数据表(第10页)的开关特性表中看到在隐性和显性状态之间转换时差分输出的总转换时间。

    在射频发射/抗扰性方面、通常使用数据表(第22页)图15所示的"分离"端接来匹配 CANH/CANL 线路的长度(从而最大限度地减少差模至共模转换)会有所帮助、 并在 PCB 布线上和所用传输线路内保持受控阻抗(标称为120欧姆差分)。 除此之外、一些应用还使用共模扼流圈进行进一步滤波。 不过、请注意、这些器件已经过测试、无需扼流圈即可满足大多数汽车 OEM 要求。 (如需更多信息、请参阅此白皮书 :www.ti.com/.../slly020.pdf。)

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回答。 一切看起来都很好、但您发送的关于 OEM 要求应用手册的链接已断开。 是否可以重新发送?

    谢谢、
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    很抱歉。 让我再试一次:

    www.ti.com/.../slly020.pdf

    此致、
    最大