This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:TPD6S300引脚16 17连接问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778513/tpd6s300-tpd6s300-pin-16-17-connection-question

器件型号:TPD6S300
主题中讨论的其他器件: TPD8S300

尊敬的:

对于 TPD6S300、数据表建议将 PIN16、17 NC 引脚接地、但如果引脚16和17是悬空的、则连接到与 TPD8S300兼容的设计? 是否有任何问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    请遵循将引脚16和17连接到 GND 的参考设计、因为它们连接到内部基准电路。

    此致、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    如果引脚未接地、则工作将异常? 我是对的吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    是的、建议的配置将引脚16和17连接到 GND。 如果这些引脚悬空、则无法保证其功能或正常运行。