This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:DS80PCI810和 DS80PCI800之间的差异

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779071/ds80pci810-difference-between-ds80pci810-and-ds80pci800

器件型号:DS80PCI810
主题中讨论的其他器件: DS80PCI800

大家好、

是否有任何测试结果数据来指示 DS80PCI810和 DS80PCI800之间的差异?

例如眼图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiffany、

    DS80PCI800和 PCI810是相似的器件。  原始器件是 DS80PCI800、它具有多级 CTLE、可产生相对较高的增益水平以补偿传输线路损耗或衰减。  DS80PCI810由 DS80PCI800设计而成、具有单级 CTLE、可产生较少的增益、但输出 更具线性。  这种增益和线性组合通常可在 PCIe Gen3系统中提供最佳的总体结果。  如果器件放置距离系统 PCIe Tx 比 PCIe Rx 更近、则情况尤其如此。

    一般而言、我现在总是尝试推荐用于 PCIe 应用的 DS80PCI810。  它已通过 PCI-SIG 测试、并在集成商列表中。

    此致、

    Lee