This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:器件通信问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778501/tca5013-device-communication-issue

器件型号:TCA5013

这是  Helpme 机票上的机票编号 H4150的延续,我无法在 e2e 上打开该机票。

客户原理图中的 C4和 C8未连接。 希望这可以吗?

VCC_UC (引脚#F2)是 TCA5013的外部输入电源还是 TCA5013的输出电压?

帮助请求单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prahlad

    VCC_UC 是输出。

    它们是否使用同步存储卡?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户可以使用同步和异步存储卡。 Linux 驱动程序支持这两者。 因此需要检查 TCA5013硬件要求。 何时需要 C4和 C8?

    如何确保器件已退出 RESent、以及可以从 I2C 读取哪一个寄存器来进行相同的读取?
    设备是否有上电顺序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prahlad

    对于同步卡、触点 C4分配给2类同步卡的功能代码(FCB)。 FCB 与 RST 结合使用、以指示要在卡中执行的命令类型(例如复位、读取、写入)。

    有关上电顺序、请参阅第10节。 TCA5013有两个电源 VDD 和 VDDI。 当器件加电时、VDD 和 VDDI 的斜升速率会导致将监控器故障置为有效。 如果 VDD 在 VDDI 斜升之前斜升并保持稳定、则可以避免上电时的监控器故障。

    谢谢
    David