This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:哪些材料可用于电线?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778943/sn65dphy440ss-which-materials-are-available-for-wire

器件型号:SN65DPHY440SS

尊敬的 所有人

    对于 DAxP/N 和 DBxP/N 至, 有哪些导线材料可用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    DAxP/N 和 DBxP/N 为100 Ω 差分阻抗。 材料可以是 PCB 布线或双绞线电缆。 请注意、SN65DPHY440均衡器在750MHz 时具有2.5dB 或5dB 增益。 因此、PCB 介质或双绞线电缆插入损耗应在该范围内。

    此致、Nasser