This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS 422 MUX IC

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778729/rs-422-mux-ic

主题中讨论的其他器件:TMUX1574TMUX6136

大家好

我正在寻找 RS422 IC MUX 2:1。

该 IC 是否存在?

Avi Ben - Maor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi Ben Maor、

    只要信号标准的电压和带宽处于开关的建议工作条件内、TI 的任何信号开关都可以支持任何信号标准。

    RS-422标准具有4个信号路径、因此您需要找到通道数为4的开关或使用2 x 2通道开关的组合。  

    TI 信号开关是双向的无源 FET 开关、因此您可以搜索2:1配置。  

    对于 RS422、电压范围可以是+/-6V。  您将运行的电压范围是多少?  这将是 TI 开关产品中难以匹配的规格。  

    数据速率可能高达10Mps、因此我们建议使用带宽规格为1.5 x 数据速率或15MHz 的开关。  

    您可以使用 TI.com 开关选择工具 搜索配置2:1、通道数>4、带宽>15MHz 和电压范围,具体取决于您的应用。

    如果您使用的是单端0至5V 信号、我建议您使用 TMUX1574。  如果您的工作电压为+/-6V 、我建议您使用双电源供电的 TMUX6136。

    谢谢、

    Adam