This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:培训失败、未完成。

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778836/tlk10034-training-fails-and-an-doesn-t-get-completed

器件型号:TLK10034

您好!

我们使用的是连接到外部交换机的 TLK10034 PHY、邮件中附有相同的方框图。

请找到10G Base-KR 数据路径方框图。

我们使用的是 Jaguar-2 VSC7468 L2开关。

下面是我们的观察结果。

在 PHY 端:

1.配置链路伙伴设备(Jaguar2 Switch< Microsemi)后、如果 TLK 器件、我们会在寄存器中看到以下变化。

A)设备地址:0x1E 寄存器地址:0x000F

在寄存器中、该值在0x3003/0x1003/0x1803之间切换

B)设备地址:0x07寄存器地址:0x0001

在上面的寄存器中、该值在0x88/0xCD/0x8D 之间切换

C)设备地址:0x01寄存器地址:0x0097

在上面的寄存器中、该值在0x4/0x6/0xC 之间切换

D)设备地址:0x07寄存器地址:0x0030

 在上面的寄存器中、该值在0x0011/0x0001之间切换

我们的观察结果是、在观察过程中绝不会设置 AN_COMPLETE 位。  

在交换机端(链路合作伙伴):

 我观察到开关训练寄存器中的 DME 违规位被置位、训练帧丢失位被置位。  

此外、我还看到10G-KR 协商位也在开关中切换。