This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:支持 CAN2.0和 I/O 1.8V

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778781/tcan1042hgv-support-can2-0-and-i-o-1-8v

器件型号:TCAN1042HGV

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

作为标题、

 TCAN1042HGV 是否支持 CAN2.0? 因为竞争对手 MCP2542FD 可能会、但我们在 TI 数据表中没有看到这个关键字。

2.看起来 TCAN1042HGV I/O 仅支持3-5.5V、对吧?  TI 还有其他支持1.8V I/O 的 CAN 收发器解决方案?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、TCAN1042可以支持 CAN 2.0B。 数据表中未显示这种情况、因为它与数据协议而不是物理层更相关、因此与收发器器件不直接相关。

    TCAN1042支持的 IO 电压低至3V、这是对的。不过、我们较新的 TCAN1044器件将支持1.8V VIO。 其预发布数据表现已在 TI.com 上发布、该器件将在今年晚些时候进入全面生产。

    此致、
    最大