This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI MUX

Guru**** 2926610 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778359/about-hdmi-mux

主题中讨论的其他器件:HD3SS215

尊敬的支持团队:

我们是否有支持4kp60的12*12 HDMI 多路复用器? 如果不是12*12、哪个多路复用器可以支持4kp60? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera

    请看 HD3SS215、这是一个支持 HDMI 4K@60Hz 的1:2/2:1多路复用器。 您是否对可以共享的12*12 HDMI 多路复用器有详细要求?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    太棒了! 您能不能帮助您从 Macom 了解 M21453吗?tks!