This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:DS90UB926QSQX/NOPB 可由 LVDS 信号线路供电

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778320/ds90ub926qsevb-ds90ub926qsqx-nopb-can-be-powered-by-lvds-signal-line

器件型号:DS90UB926QSEVB

DS90UB926QSQX/NOPB 用于图像传输应用:当使用50 Ω 同轴电缆作为传输介质时、始终需要两根单芯同轴电缆来传输 LVDS 信号、您能告诉我是否可以在信号传输电源上使用单根光纤同轴电缆之一、 为了减少与 MAX96705 Maxim 相同的单根同轴电缆。布线如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    926只能支持双绞线。

    此致、
    蔡夏利