This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:关于断电

Guru**** 2923890 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778384/pca9534a-about-power-down

器件型号:PCA9534A
您好!
我对 PCA9534A 有疑问。

断电时、是否可以向输入施加信号(施加5V 电压)?
条件
VCC = 0V、
SDA、SCL =(5V)
P1 =施加的信号(5V)

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masazumi San、

    根据数据表规格、我们的 SDA、SCL 和 P I/O 线路可耐受5V 电压。 在这些条件下、您也不应受到反向偏置的影响。 希望这对您有所帮助。