This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UA101-Q1:串行链路保护

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UA101-Q1, TPD4E02B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860536/ds90ua101-q1-protection-for-serialized-link

器件型号:DS90UA101-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04-Q1

除了 简单的交流耦合之外、TI 还对 DS90UA101-Q1串行链路的保护电路有什么建议吗? 我的应用将具有32.768MHz 的 SCK、其线速率为917.504MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    您是指 I2S 接口的 ESD 保护二极管吗?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我实际上是指高速串行链路(DOUT+和 DOUT-)上的 ESD/其他保护、因为该连接是非板载的。  

    谢谢、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    您要寻找的 ESD 额定值是多少? 在数据表的 ESD 表中、该表指出它可以承受±8kV 以上的电压。 这是我用于 EVM TPD4E02B04-Q1和无汽车 TPD1E0B04DPYR 的 ESD 保护二极管。

    希望这对您有所帮助。  如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron