This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1786:RS485至 PLC

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859929/sn65hvd1786-rs485-to-plc

器件型号:SN65HVD1786
主题中讨论的其他器件:SN65HVD63

大家好、

我的客户希望选择一个芯片、将 RS485更改为 PLC

仅适用于直流、不适用于交流

 电源:5V 或3.3V

载波直流12或24 VDC。

或者、我们是否有解决方案将 SSC P485替换为附加文件?

e2e.ti.com/.../SSCP485_5F00_DataSheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:  

    您可以考虑使用 SN65HVD63器件、这是一款开关键控调制解调器。  它专为 AISG (天线接口)应用而设计、但调制方案允许在 PLC 应用中将射频信号耦合到直流线路。  (您可以使用"偏置 TE"电路进行连接、其中射频数据通过电容器耦合到线路、直流电源通过电感器耦合到线路。)

    在较高的波特率下、可以通过电力线发送差分 RS-485信号。  您可以在此处查看此参考:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-010035

    请注意、这可能需要对数据进行一些编码才能进行交流耦合、而不会显著失真或数据丢失。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Max:

    感谢您的回复。

    我要查找的是调制器(UART 到 PLC)...如下所示。 客户希望更换 SSC P485

    应用程序是客户想要设计 一个传输接口、以便他们可以将汽车与 PC 连接以 进行诊断或调试。

    它们  的信号链 是 RS485→MCU→调制器(UART 到 PLC) ...

    推荐使用任何器件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    如 Max 所述、TI 没有 SSC P485的直接替代产品。  一种可能的解决方案是 SN65HVD63、OOK 将 TTL 信号调制到大约2MHz、这类似于 SSC P485的"线性调频脉冲"(ASK)功能。 但是  、由于输出缓冲器不同、您可能需要使用 SSC P111重新设计接口。 如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Hao