This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:TPD6S300A CC VBUS 短路波形问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860588/tpd6s300a-tpd6s300a-cc-short-to-vbus-waveform-questions

器件型号:TPD6S300A

尊敬的:

我的客户在其笔记本应用中使用 TPD6S300A、他们测试了其 CC 对 VBUS 短路保护、在连接器侧捕获了 VBUS 和 CC1/2的波形、这很难理解、您能帮助检查波形并提出您的想法吗?

SideA_CC1和 SideA_CC2是在一个方向上插入类型 C、然后分别将 CC1短接至 VBUS 和 CC2到 VBUS 时的波形、行为是不同的;

SideB_CC1和 SideB_CC2是在另一个方向插入类型 C、然后分别将 CC1短接至 VBUS 和 CC2到 VBUS 时的波形、行为也不同;

 

谢谢。

从上到下:SideA_CC1、SideA_CC2、SideB_CC1、SideB_CC2:

e2e.ti.com/.../Schematics.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题可能是 CC 线路上的电容。 每个 CC 线路上的建议电容应介于110pF 和330pF 之间、如下表所示。 您的电流 CC 电容看起来是550pF。 请尝试取下其中一个电容器。  

    此外、如果未使用 NC1、NC2、D1和 D2、则应将其接地。  

    谢谢、

    Emma