This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:是否可以同时启用多个通道?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859435/tca9548a-is-it-possible-to-enable-multiple-channels-at-the-same-time

器件型号:TCA9548A

客户询问是否可以同时启用多个通道。 从数据表中可以看出,它可以用于为控制寄存器启用多个通道。 但是、我不太清楚我们为什么需要这种方法、因为主器件一次从从器件发送或接收数据。 请帮您解释一下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aki、

    "客户询问是否可以同时启用多个通道。"

    是的、此器件允许同时启用多个通道。

    "但是、我不太清楚我们为什么需要这种方法、因为主器件一次从从器件发送或接收数据。 您能帮您解释一下吗?"

    您在这里有很好的说明。

    客户选择使用 I2C 开关的一个原因是电平转换属性、而不是 I2C 地址冲突。 在这种情况下、您可以使所有通道能够与另一侧的从器件进行通信、而不必在每次传输之前与 I2C 开关进行通信。

     

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    谢谢你。 我对 A0、A1和 A2引脚还有另一个问题。 在正常应用中、我们应该如何处理这3个引脚? 我们是否需要配置这3个引脚来决定哪个从器件访问?  但是 、写入寄存器已经包含从器件地址信息。  

    请使用手机 â"扫一扫"x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aki、

    地址引脚用于为 TCA9548A 分配其地址。 TCA9548A 是从器件、因此其地址在总线上应是唯一的。  器件上电后、通常不会更改地址引脚(A2、A1、a0)。

    典型的 I2C 事务为:

    (1)发送带写位的 TCA9548A 地址

    (2)发送8位、以选择要启用的通道

    (3)发送停止位

    (4)与器件另一侧的从器件通信、因为您已从步骤2启用通道

    这有道理吗?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    非常感谢!