This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:DS90UB949-Q1硬件设计支持

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1, LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860413/ds90ub949-q1-ds90ub949-q1-hardware-design-support

器件型号:DS90UB949-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0204-Q1

你(们)好

我们在 我的应用中使用 DS90UB949-Q1 (1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器)。

我有一些硬件设计问题。

我们将把 SDA845 (Qualcomm 处理器和 1.8电压电平信号)处理器的其他 HDMI 信号连接到 DS90UB949-Q1 串行器

信号- DDC_SDA -引脚编号- 44

       DDC_SCL -引脚编号- 45

        CEC -针脚编号- 1

        HPD -引脚编号- 42

查询1. 我是否应将 PROCesso 的 DDC_SDA、DDC_SCL 和 HPD 引脚(电压电平1.8)直接连接到 DS90UB949-Q1 串行器? 在串行器数据表 的第4页中,提到了这些引脚需要通过 RX_5V 输出上拉。 我是否需要放置任何 HDMI 5V 电平 收发器以及这些信号的该电平收发器输出、我是否需要连接到串行器?  我需要采用哪种正确的方法?

查询2. 对于 CEC 信号(处理器提供的1.8电压电平)、我应该直接连接到串行器并连接到3.3电压(串行器数据表第4页)、或者需要放置任何1.8电压至3.3电平 转换器? 或 HDMI 5V 收发器足够大?

此致、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果处理器 需要为 DS90UB949-Q1提供收发器、您可以建议 HDMI 收发器器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    非常感谢您与我们联系。 HMDI 是标准协议。 请确保您需要与 QCOM 处理器团队确认、这些引脚分别拉至5V 和 CEC 至3.3V。 如果这些引脚被拉至1.8V 逻辑高电平;遗憾的是、我们无法直接连接到串行器。 您需要电平转换器。 我需要深入了解电平转换器、有时明天会回来。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息...您能推荐 HDMI 电平转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    我发现您可以配置不同电压电平的电平转换器、其中3条线路用于5V、1条线路用于3.3V、这是汽车级 LSF0204-Q1;否则、您可能需要2个单独的电平转换器用于5V 和3.3V。 请验证该电平转换器是否适合您的应用。

    我建议您查看下面的视频、它可能会帮助您回答您可能遇到的有关如何使用配置此器件的任何问题。

    https://training.ti.com/multi-voltage-translation-lsf-family?context=1134826-1139264-1134795

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron