This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:原理图审阅

Guru**** 2526230 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858574/tca6424a-schematic-review

器件型号:TCA6424A

大家好、

客户在 PP 上发现3个 TCA6424A、共16个故障。 您能否帮助查看原理图以查看其原理图是否存在任何问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    原理图中的任何内容都不能作为明显的故障原因。 您能否分享更多有关在器件上执行何种测试以及故障分类的信息?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户是否能够找到他们所面临问题的解决方案?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    今年、他们一直在使用这些板。 故障现象并不相同。

    其中一个按钮是相应的按钮 KROW 和 KCOL IO。 另外两个发现当时软件操作 I2C 没有响应。

    他们还怀疑 ESD 是原因、但电路板上此芯片损坏的可能性较高、因此他们要求帮助检查原理图、我将继续监控这一点。 谢谢。