This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:TMDS442问题

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860396/tmds442-tmds442-question

器件型号:TMDS442

大家好、团队、

您是否会建议如下所示的 TMDS442原理图设计?

Q1) 我们是否可以在不使用本地 I2C 时设置为在本地 I2C (LC_SCL、LC_SDA、LC_A0和 LC_A1)上浮动?

Q2) 、我们能否将其设置为在我们 不使用的 DDC 引脚(SCLx、SDAx、SCL_SINKx 和 SDA_SINKx)上悬空?

Q3) 我们是否可以将不  使用的 TMDS 源通道设置为悬空?

Q4) 我们是否可以设置 为在5V_PWRx 处悬空 、因为存在上拉电阻器?

Q5)是否需要大容量电容器(例如1uF、用于2.2uF)、电力  线0.01uF 除外?

Q6)我们在 VSADJ 引脚和 GND 之间使用4.64千欧。 它是否正确?

Q7)我们能否将散热焊盘连接到 GND?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山崎-圣

    Q1) 我们是否可以在不使用本地 I2C 时设置为在本地 I2C (LC_SCL、LC_SDA、LC_A0和 LC_A1)上浮动?

    LC_SCL 和 LC_SDA 可通过10k 电阻器上拉

    可通过10k 电阻器将 LC_A0和 LC_A1拉至接地

    Q2) 、我们能否将其设置为在我们 不使用的 DDC 引脚(SCLx、SDAx、SCL_SINKx 和 SDA_SINKx)上悬空?

    请通过10k 电阻器将其拉至接地。

    Q3) 我们是否可以将不  使用的 TMDS 源通道设置为悬空?

    一个未使用的输入通道可被外部偏置以防止输出振荡。 kΩ 将互补输入引脚通过一个1k Ω 电阻接地、并将另一个引脚保持开路。

    Q4) 我们是否可以设置 为在5V_PWRx 处悬空 、因为存在上拉电阻器?

    请确保5V_PWRx 被拉高。

    Q5)是否需要大容量电容器(例如1uF、用于2.2uF)、电力  线0.01uF 除外?

    对于电力线、请为每个电力引脚分别准备一个10uF 和0.1uF 的电容。

    Q6)我们在 VSADJ 引脚和 GND 之间使用4.64千欧。 它是否正确?

    是的、最小值为4.6欧姆、最大值为4.68欧姆。

    Q7)我们能否将散热焊盘连接到 GND?

    是的、请将散热焊盘连接到 GND

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    谢谢你。 我知道。

    此致、
    Akihisa Tamazaki