This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:长电缆的 MIPI 信号完整性

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856454/sn75dphy440ss-mipi-signal-integrity-with-long-cable

器件型号:SN75DPHY440SS

您好!

我的客户想知道长电缆的 mipi 单一质量?

当前应用可能需要 mipi 重定时器 IC。 但我不熟悉这种芯片组。 如何以及何时使用此 mipi 重定时器 IC?

例如、如果总布线长度如下所示

选项1: 总共198mm、带2个额外连接器。

选项2: 148mm FPC 卡头、无额外连接器。

或时间无法满足? 如何知道我们是否需要使用它来重新生成 mipi 信号?

我已经检查了数据表的第8节、但我仍然不清楚我们是否需要这种重定时器 IC。

有关数据速率、请基于数据速率(200Mbps 至1.5Gbps)来提供仿真或其他功能。 我们可以轻松地对此进行判断。

谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您的设计未通过 mipi 合规性测试时、需要重定时器。

    RX 440可在750MHz 时补偿5dB 的布线损耗、TX 440可补偿2.5dB 的损耗。

    我们为您的仿真提供了 s 参数模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行了仿真、现在我们可以知道 CPU 和 LCD 模块之间的布线损耗约为4dB (两个连接器的损耗为6dB)。

    ===========================

    大约估计损耗= 0.4dB*10英寸+1dB (连接器)*2 ~ 6dB 损耗/总损耗@ 1GHz

    需要注意任何阻抗控制的连接器。

    250MHz 信号需要良好的阻抗控制来减少 SI 反射。

    ===========================

    根据电流道损耗信息、我是否可以知道这是否仍需要额外的 mipi 重定时器 IC? 还是仍然缺少什么种类的信息?  

    请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU 或 LCD 模块是否具有任何均衡功能来补偿6dB 损耗? 如果没有均衡、或均衡小于6dB 插入损耗、则需要考虑使用重定时器 IC。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李:

       你能回答 David 吗?