This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:要求提供有关 BQ24392设计的建议

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860128/bq24392-asking-for-the-recommendation-on-bq24392-design

器件型号:BQ24392

大家好、

客户正在使用 BQ24392。

VBUS 始终为5V。

这里的 USB 器件是 UFP、DP 默认上拉至3.3V x 1.5k Ω、DN 默认为悬空。

3. VBUS 接通后,Good BAT 始终上拉至3.3V。

在本例中、我们发现 CHG_AL_N = 0、CHG_DET = 0且 SW_OPEN = 0。

 

在这种情况下、哪种器件适用于上述条件? 标准充电端口? 交换机状态是否已连接?

在 d/s 表1检测表中、未定义此方案。 请您审核并提供您的意见吗?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果连接的器件不兼容 BC1.2并且不响应充电握手、那么它将是标准下行端口。 请参阅 表1。 用于解码 GPIO 状态的数据表中的检测表。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是同样的谷歌问题吗? 它通过电子邮件进行了通信