This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:test1引脚连接

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858230/tusb1042i-test1-pin-connection

器件型号:TUSB1042I

您好!

请确认是否需要将 TEST1连接到 GND。  数据表中指定了将其短接至 GND、但这在 TUSB1042 EVM 原理图中未实现。  请说明此引脚悬空时的影响。  我们目前遇到的问题是、此 Type-C 端口上的 USB 功能仅适用于翻转较高的情况、而不适用于翻转为"0"的情况。  我们需要确保这是否是因为 TEST1未连接到 GND。

谢谢。


安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    当 FLIP 为0时、您是否尝试过电缆的两个方向? test1有一个内部下拉电阻、因此可以保持悬空、但我们也建议使用一个额外的下拉电阻。 当您说端口不起作用时、您意味着下游器件无法枚举到主机、对吧? 是否有我可以查看的原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。