This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:通过 USB 进行 SMBus 从器件配置

Guru**** 2761135 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857555/tusb8044aevm-smbus-slave-configuration-through-usb

器件型号:TUSB8044AEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8044A

是否可以通过 USB 将 TUSB8044A 配置为 I2C/SMBus 从设备、主机位于上游的另一侧、即处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heewon、

    您是否正在尝试对处理器进行 I2C 写入/读取、或让处理器 I2C 写入/读取到 TUSB8044A? 对于较新的 SMBus 模式、应使用 TUSB8044A 作为该模式下的 SMBus 从设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我可以将 SMBus 模式下的 TUSB8044A 配置为从器件、但我想知道是否可以通过上行 USB 端口完成写入、而无需使用外部 I2C/SMBus 控制器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更具体地说、如果芯片要从主机接收 USB 挂起命令、它是否会输出状态变化? 根据下面的详细信息(来自 TUSB8044A 数据表)、我假设芯片在主机指示时进入挂起状态? 我目前正在寻找一种方法来控制进入下行 USB 端口的电源、而无需使用外部 I2C/SMBus 控制器。

    "如果 TUSB8044A 被 USB 主机挂起(L2)、USB HID 接口必须进入挂起状态、但 I 2C 主器件在尝试完成一个有效的 I 2C 写入请求时应保持激活状态"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Heewon、

    正确、当主机指示时、TUSB8044A 将进入挂起模式。 主机还可以通过使用 Port_Power 命令指示 TUSB8044A 控制下行端口电源。 此功能在内部 USB 2.0规范中进行了说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heewon、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。