This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:接收器上电阻分压器的功能

Guru**** 2794685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859652/thvd1500-the-function-of-resistive-divider-on-receiver

器件型号:THVD1500

大家好、

如何分析以下电路?  

(__LW_AT__1)这使得比较器能够评估 A 和 B 之间的差分电压、而无需在驱动器接地和接收器接地之间建立连接。

(__LW_AT__2)R2和 R3会衰减 A 和 B 端子上出现的电压、以确保比较器输入不饱和。

?您能用某种公式来解释它吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    该电路会使输入电压衰减、并将其重新偏置为比较器支持的范围内的电压。 这在支持宽输入电压范围时非常有用(RS-485标准规定了-7V 至12V 的工作共模电压范围)。 要分析电路、您可能需要将 R2和 R3连接到戴维南等效电路。 衰减系数为 R1 /(R1 + R2||R3)。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、  

    我使用戴维南等效电路获得以下结果。 您是指(VbQ1-VbQ2)/(VA-VB)=  R1 /(R1 + R2||R3)? 我无法得出结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、

    您对 Vbase 的计算是正确的。 对于小信号分析、您可以将 Vcc 视为0V (直流源)。 因此、Vbase 等于 VA 除以 R1和(R2||R3)。 如果将 Vcc 替换为0V、则可以从公式中获得相同的结果。  这篇文章中介绍了一些典型的电阻器值。

    e2e.ti.com/.../779327

    分压器分压比约为1:10。 您可以运行一些计算、以了解 它可以将-7V 至12V 输入转换为 大约1.5V 至2.5V 的范围。  

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    根据您的解释、  它可以将-7V 至12V 输入转换为 大约1.5V 至2.5V 的范围。  因此、实际 分压比为(2.5-1.5)/(12+7)= 1:19

    我的计算中是否有任何问题?

    然后、我根据您提供的电阻计算 Vbase、我得到相同 的分压比。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、

    你是对的。 此示例中的比率约为20 (175+(16|||20))/(16||20)。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao