This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TX/RX 引脚交换/RX 引脚保护

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859299/tusb522p-tx-rx-pin-swap-rx-pin-protection

器件型号:TUSB522P

各位专家、您好!

我从客户那里得到了有关 TUSB522P 的两个问题。
客户计划在 PC 和设备连接之间使用 TUSB522P (USB3.0)、因为电缆长度较长。
TX/RX 引脚交换
  从原理图检查清单(SLLA399)中、我们可以确认 TX 引脚和 RX 引脚允许极性交换。
  例如、如果我们切换 TX1P 和 TX1N、则没有问题。 正确吗?
  如果是、我们是否需要实现一些特殊的东西?
2. RX 引脚保护
  TUSB522P 将从一侧(PC 或设备)获得电源。
   如果一侧不工作、则 TUSB522P 无法获得电源。
   在这种情况下、即使 TUSB522P 无法获得电源、另一端也可能向 TUSB522P RX 引脚发送一些数据。
   它们是否需要为 RX 引脚添加一些保护?  
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    1.这是正确的,没有什么特别需要做的。 极性交换由 USB 规范负责处理。

    2.如果 TUSB522P 由 USB 端接供电、则不存在 USB 端接、并且 RX 引脚上不会发生 USB 通信。 只有当 USB 主机/设备看到 USB 端接时、USB 握手和通信才会开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。
    让我问一件事。
    您提到过、如果 TUSB522P 通电、USB 终端将不存在、RX 引脚上也不会发生 USB 通信。
    我认为如果 TUSB522P通电、则不会出现 USB 端接。 正确吗?
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    如果 TUSB522P 未通电、这是正确的、USB 端接将不存在。 抱歉、我之前的消息有一个拼写错误。