This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:以太网 SGMII2.5G

Guru**** 2949880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859798/ds100mb203-ethernet-sgmii2-5g

器件型号:DS100MB203

我想将 DS100MB203用于串行器/解串器多路复用器  

根据配置的不同、我需要更改连接器 A 与连接器 B 之间的多路复用器输出、并将开关串行器/解串器(88e6393)速度从 SGMII2.5G 更改为10GKR

此器件是否支持 SGMII2.5G 和10GKR 以太网

该组件是否符合我的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS100MB203支持1:2多路复用器功能、如方框图所示。 该器  件适用于10G-KR 应用、并在 TI 数据表中进行了相应宣传。 还支持2.5Gbps 8B/10B 数据。

    此致、

    Rodrigo Natal